This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:将 1000 VDC 降至 12 VDC 时需要帮助

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610498/ucc28911-assistance-needed-on-stepping-down-1000-vdc-to-12-vdc

器件型号: UCC28911

大家好:

我目前正在将 1000VDC (max) 降至 12VDC。 我倾向于采用多级方法(我估计 Flybuck /反激式拓扑和/或降压拓扑,但如果需要,我愿意进行更改)。 虽然我可以在一个阶段做它,我不会反对. 我目前正在尝试让 UCC28911 芯片正常工作、但 1000VDC 输入要求比较棘手。

我是否能够让它与此部件配合使用、或者是否有一种更好的方法、我应该唤起它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:  

    感谢您考虑 TI 器件。 UCC28911 无法支持 1000V 直流输入、因为它具有 700V 集成式 FET(并非完全不可能,但会使解决方案变得复杂,因为需要限制漏极引脚上的电压)。 但是、有多种 TI 反激式控制器可以轻松支持高于输入电压的情况。 您能帮助提供完整的设计规格吗、我可以帮助您根据所需的规格和特性来缩小器件选择范围。 所需的规格 — Vin 范围、Vout、Pout、目标效率和特性要求? 同时、您还可以查看 参考设计 工具来选择合适的器件。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢、我会介绍一下。

    VIN 最小值 — 500V
    VIN 最大值 — 1000V

    POUT < 20W

    目标效率:启动时最小为 80%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:  

    感谢您的意见!

    我建议您使用 UCC28730 或 UCC28740 。 对于提供的规格、您可以 在此处找到多个参考设计 、并根据所需功能选择器件。  下面还列出了两个参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP41063

    https://www.ti.com/tool/PMP41009

    谢谢

    此致

    Anita