This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 的 NRND 状态 — 您仍然支持它吗?

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610112/tps65987d-nrnd-status-of-tps65987d---do-you-still-support-it

部件号: TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS25730

您好:

TPS65987D 从 EEPROM 运行的电路板/器件很少、但尚未完全完成、上次我有疑问时:

  1. 如果可以根据输入源器件来动态更新源、请发送寄存器 0x32 ->  AC/DC PSU 。 如果电路板由电池供电、我需要将 USBPD 的最大功率降低到 60W。 MCU 具有有关电路板是否由 PSU 或电池供电的信息。

在之前的主题中、我获得了 通过 MCU 源功能(4CC 命令)发送到远端器件的建议。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378177/tps65987d-100w-usb-pd-source?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65987D%25252520Martin%25252520likavec#

您能否为我提供一些指令/应用手册/参考代码、以便为(4CC 命令)创建代码并在寄存器 0x32 中执行动态更新?

我还注意到 TPS65987D 是 NRND、建议更换 TPS25751。 是否可以在 TPS25751 中的寄存器 0x32 中进行此动态更新?

 

谢谢
此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    该器件在去年年初被置于 NRND 中、如果有任何新设计、我们建议改用 TPS25751、因为这是目录中可接管的器件。 TPS65987D 的补丁空间有限、难以通过较新版本的合规性测试。 请注意、TPS25751 不支持任何交替模式或显示端口。

    对于参考代码示例、您可以参考以下内容:
    https://github.com/TexasInstruments/usb-pd/tree/main/examples/tps25730/mspm0g3507/tps25730_usb_pd_change_voltage

    这适用于 TPS25730、但 I2C 通信和 4CC 命令将是相同的。  

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的快速响应。 如果需要其他帮助、我们将对其进行审查并返回。

    此致、
    Martin