This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:通过 I2C 设置输出电压时、VOUT 在启动时可为 0V 或 12V。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610316/lm51772-when-setting-the-output-voltage-via-i2c-vout-may-be-0v-or-12v-at-startup

器件型号: LM51772

大家好!


我对 LM51772 有疑问。

客户正在使用 VIN=24V、VOUT = 12V 和 IOUT=2A (max) 评估器件。
VOUT 通过 I2C 寄存器进行设置。

当 RST 引脚在上电后从 L 变为 H 时、一些器件输出 Vout = 12V 的初始值、而另一些器件保持在 Vout = 0V。
这是否可能是由于各个差异造成的?某些器件的 Vout = 12V、其他器件的 Vout = 0V?

下面的主题指出、如果启动时 Vfb 电压为 2.3V 或更高、则 Vout = 12V、因此我知道如果 Vfb 为 2.3V 或更低、Vout = 0V。 这是正确的吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597522/lm51772-voltage-applied-to-the-fb-pin


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    如果在启动期间 FB 高于 2.3V(nRST 变为高电平)、则会选择内部 FB 分压器。 否则、FB 上的电压将用于控制输出电压电平。

    因此、如果在 nRST 变为高电平期间、FB 上出现错误的电压电平、则可能会选择错误的反馈电压。

    客户设置中如何连接 FB 引脚?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的回答。
    FB 端子(14 引脚)连接到 VCC2(29 引脚)。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    在本例中、会选择内部 FB 分压器。

    我的理解是正确的、在某些电路板上、当将 nRST 拉高和拉低时、有时不会将输出电压斜升到 12V 吗?

    也意味着当再次循环 nRST(低电平到高电平)时、输出电压会正确上电至 12V。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    是的。 正确。
    客户说、如果启动时输出以初始值运行、当 RST 引脚从 L 更改为 H 时、根据器件的不同、VOUT = 12V 或 VOUT = 0V。
    哪项操作正确?
    客户希望在设置 I2C 寄存器之前、VOUT = 0V。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    若要在启用前配置器件、应使用以下顺序:

    -将 EN/UVLO 拉至低电平

    -将 nRST 设置为高电平 或确保在上电期间将 EN/UVLO 拉至低电平

    -根据需要通过 I2C 配置设备

    -从拉低中释放 EN/UVLO(如果应使用 UVLO 功能)或将 EN/UVLO 拉至高电平

    在参考的 E2E 主题中、我可以看到一些其他逻辑也在驱动 FB 引脚。 请确保该逻辑不会将电压驱动至高于选择内部 FB 所需的阈值电压电平。

    此致、

     Stefan