This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177 的输出问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610982/lm5177-the-output-issue-for-lm5177

器件型号: LM5177

您好、

我们将 LM5177 用于降压/升压电路、输入电压为 9V 至 30V、输出电压为 24V、输出电流为 4A。现在、我们发现电感振荡以及 SW1 和 SW2 波形如下所示、您能帮助查看我们的原理图并建议如何解决此问题吗、谢谢。

LM5177.jpgc9220fae125b4a00c787c2de438f91ab.jpg