This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:测试点查询

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610995/lm51551-q1-testing-point-inquiry

器件型号: LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155

尊敬的 TI 专家:

 

关于 LM5155 (1)/56 (1)-Q1 系列、

我们计划在 ICT 的 IC 引脚分配上增加一些测试点。

此器件是否有任何特定要求?

例如、我们可能不建议在 SS 或 COMP 引脚上添加测试点、因为这些点非常敏感?

 

期待您的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    感谢您的联系。

    是的、SS 和 COMP 等引脚很敏感、但可以放置测试点。

    您应确保测试点靠近引脚、并且没有太长的额外布线。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moritz:

    感谢分享。