This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:请求审查 230VAC 至 67.2VDC 和 6A 电流电源原理图(参考:PMP40766/TIMM793)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611216/pmp40766-request-for-review-of-230vac-to-67-2-vdc-and-6a-current-power-supply-schematic-ref-pmp40766-tidm793

器件型号: PMP40766

尊敬的 TI 支持团队:

请查找所附的电源原理图、该电源设计用于连接 67.2VDC 和 6A 输出的 230VAC 输入。

我们参考了 TI 参考设计 PMP40766 (TIMM793) 最低功耗要求。 请注意、我们更改了参考设计中的一些磁性元件(扼流圈/电感器/变压器)、如下所示:

  • FL1: 8.3mH @ 10kHz、2 线共模扼流圈(DCR、PTH 扼流圈、12mm 至 25mm,环形电感器)

  • L1: 340 µH 变压器、TH、PQ32/30(PQ 32/30 变压器)

  • L3: 58 µH 变压器、TH、PQ20/20(PQ 20/20 变压器)

  • T1: 200 µH 变压器、TH、PQ32/30(PQ 32/30 变压器)

  • T2: 1.8 µH 变压器、TH、EE-13 变压器

您能否查看/验证我们的原理图并分享您的建议或建议更改(如果有)、尤其是与输入保护/EMI、PFC/LLC 级、反馈/补偿和元件选型相关的更改? 另外、请告知我们设计中是否存在任何冗余电路。

如果需要我们方面的任何其他细节,请告知我们。

谢谢你

ACDC_P1.0.pdf