This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923612:规格检查

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923612, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609780/tps923612-spec-check

器件型号: TPS923612
主题中讨论的其他器件: TPS923653

您好、 TI 人

 

我们需要查找比 TPS92365DCKR 输出电流更大的 330mA 驱动器(输出 25V/LED)、请帮助推荐您的选择、谢谢! 如果您认为 TPS923612 可以在此处使用?、因为假设效率为 0.85、输入电流需要达到 25 * 0.33 * 0.85 / 5V = 1.95A  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、玉溪

    我们的专家将在 Next 星期一上回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、zhiqian

    我们对这里有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia

    您可以在这方面给予善意的帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony

    您能否分享客户和 EE 的情况? 考虑到效率和热性能、TPS923612 可能不支持 25V/NVM 330mA 输出。 LED 并联/串联配置是什么? 客户是否可以使用 3XTPS923612 来驱动 LED?

    可以升级 TPS923653。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI 长时间未看到

    客户是 SONOSCAPE、EE 是医用内窥镜。   TPS923653  可以支持 25V 330mA?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony

    很高兴听到您的声音~是 TPS923653 可以支持 25V 330mA。 您可以联系  Lucia Gao 、以获得此部分的进一步具体支持。

    谢谢、此致。