This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:逻辑电平、具体来说就是 bq25622 的 VOH 最小值

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603941/bq25622-logic-levels-specifically-voh-min-of-bq25622

器件型号: BQ25622

您能告诉我 bq25622 的 VOH min、我想用于直流分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     BQ25622 采用与 I2C 兼容的接口。 请遵循 I2C 标准规范。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否 也适用于 BAT/ VDD 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BAT 是电源引脚、而不是逻辑引脚。

    充电器 没有 VDD 引脚。

    谢谢、

    Ning