This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:I2C 引脚上拉

Guru**** 2925140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610141/tps650864-i2c-pin-pullup

器件型号: TPS650864

尊敬的团队:

我有关于 TPS65086401 的 I2C 引脚 (CLK、DATA) 的问题。

由于不希望使 I2C 引脚保持开路(以避免未定义的总线状态)、我们认为应在 CLK/数据上添加上拉电阻器。 在这种情况下、我们想确认建议使用哪个电源轨作为上拉电压。

我们关注的问题如下:

-如果 I2C 上拉连接到 PMIC 电源轨,如 LDO3P3,该电源轨可能会比 CPU I/O 电源提前上升。 在这种情况下、可能会在 CPU I/O 电源上电之前上拉 I2C 线路、这会导致电流流入 CPU I2C 引脚。
-另一方面,如果上拉连接到与 CPU I/O 电源相同的电源轨(例如,为 CPU I/O 供电的降压输出),上电时序会与 CPU 保持一致。 但是、在这种情况下、可能会有一段时间 PMIC I2C 引脚尚未上拉。 我们想知道这是否会导致未定义的 I2C 总线状态或 PMIC 侧的任何问题。

我们的问题是:

对于 TPS65086401、如果正常操作期间未使用 I2C 通信、是否仍建议在 SCL 和 SDA 上使用上拉电阻器?
2.作为 I2C 上拉源、首选:  
  - PMIC 电源轨,如 LDO3P3,可能比 CPU I/O 电源电压上升更早,或者  
  -与 CPU I/O 电源相同的电源轨(例如,为 CPU I/O 供电的降压输出)?
3.在启用 CPU I/O 电源之前从 PMIC 侧上拉 I2C 线路是否会出现问题? 在这种情况下、是否存在电流回流到 CPU 引脚的风险?
4.如果在这种用例中 I2C 引脚和上拉电阻有推荐的连接方案、您能分享一下吗?


您可以就 TI 的推荐做法提供建议吗?

此致、
Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、  

    有关未使用引脚的一般建议连接、请参阅 TPS65086x 原理图检查清单。  

    是的、如果未使用 I2C、则应 使用上拉电阻将 SDA 和 SCL 上拉至有效源。

    2.我建议使用 LDO3P3 电源轨作为这里的上拉源、因为它在启用 PMIC 时首先开启、
    如果没有可用的外部 1.8V 电源、通常用作默认连接。  
    通常、I2C 电源轨的上拉源与 CTL 引脚上拉源相同。  

    您能否说明“CPU I/O 电源“指的是哪种特定降压电源轨? 上拉源应为 1.8V - 3.3V(即不能是 BUCK2/3)

    3.在 PMIC 方面没有问题的时间在这里。 这是典型应用。  

    4.请参阅 TIDA-01393 参考设计 、其中显示 SCL/SDA 上拉至 LDO3P3。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、

    感谢您的答复。

    CPU I/O 电源是指为 CPU I/O 供电的电源轨
    很抱歉混淆。
    ‑上拉 0 Ω 上拉电阻器连接到与 CPU 电源不同的电源轨、并且 PMIC 首先导通、是否存在电流从 PMIC 的 SCL 或 SDA 线路反向流入 CPU 侧的风险?

    此致、

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、  

    感谢您的澄清。  

    没有电流从 PMIC SCL/SDA 线路回流到 CPU 侧的风险。
    SDA/SCL 线只应拉高至电源电平。 如果 不使用 I2C 通信、它们不需要连接到 I2C 总线。  

    此致、  
    Sarah