This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:ADC 在单次 ADC 转换完成后是否自动关闭

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610585/bq25895-whether-the-adc-is-automatically-turned-off-after-the-one-shot-adc-conversion-is-completed

器件型号: BQ25895

尊敬的团队:  

我们希望降低功耗、  

 

进入睡眠模式、启用高阻态、向 REG02 写入 0x90 以执行单次 ADC。

进入睡眠模式、启用 HIZ、将 0x10 写入 REG02 以禁用 ADC。

 

在上述两种情况下、睡眠电流是相同的。 我想知道 ADC 在单次 ADC 转换完成后是否自动关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在单次 ADC 转换完成后、ADC 会自动关闭。

    8.2.8 电池监控器

    对于单稳态转换 (CONV_RATE = 0)、可以设置 CONV_START 位来启动转换。 在转换期间会设置 CONV_START、在转换完成时由器件清除它。

    谢谢、

    Ning。