This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:是否可以&'t 获取我们之前购买的正确器件型号 TPS5365、但该器件型号被告知您系统出现了不能显示器件的错误?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607139/tps53659-can-t-access-the-correct-part-number-tps5365-which-we-purchased-before-and-was-told-you-had-a-bug-in-your-system-that-would-not-display-the-part

器件型号: TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS5365TPS53656

无法访问我们之前购买的正确器件型号 TPS5365、该器件型号被告知您系统出现了无法显示器件的错误?  我们需要 4 个、系统 TPS5365 中没有器件型号。  此部件是否已停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    确定器件型号是 TPS5365 吗? 我们的大部分器件最后还有 1-3 位数字 您所寻找的这款器件是否属于多相控制器类型?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TPS5365 的具体后缀是什么? 我想这是我们公司购买后的剩余库存。 或者、您可以访问 www.aceicc.com 并寻求他们的建议;我上次收到了他们的良好回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了 TPS53656RSBR、而您的网站不再显示此器件。  检查交叉参考时、会直接替代 TPS53659RSBR。 您能解释一下这两个器件之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    查看 TPS53656 和 TPS53659 之间的差异、它们是非常相似的器件、但具有不同的引脚配置。 如果你正在寻找一些东西去在同一个板上,这将不能作为替代. 如果您要设计一个新的电路板并需要具有相同功能的控制器、那么如果引脚放置正确、它将是一个可行的替代方案。 如果您愿意、我可以寻找一个与 TPS53656 引脚对引脚兼容的控制器。

    此致、

    Will