This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220 是否支持断续模式输出短路保护?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, PMP9622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610411/ucc28220-can-ucc28220-support-output-short-circuit-protection-with-hiccup-mode

器件型号: UCC28220

亲爱的

  UCC28220 是否可以支持断续模式的输出短路保护? UCC28220 具有哪些短路保护模式? 它如何防止短路? 该器件可以实现断续模式还是直接关断?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您的查询正在审核中。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adhvaidh、

      此问题的任何更新?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    该 IC 只有逐周期 OCP(过流保护)、没有断续模式特性。

    您可以尝试以下操作:

    • 您可以 使用反馈中的两个运算放大器来实现 CVCC(恒压恒流)方案、其中一个  调节恒压、另一个调节恒流。 如果您想了解其实现方式、可以参考这个  采用 CVCC 的参考设计 PMP9622。  
    • 或者、您 可能会过度设计功率级、以便能够处理 OCP 期间的额外电流  
    • 或者、从外部检测转换器处于 OCP 状态时输出电压何时降低、并 将 VCC 拉至 UVLO 阈值以下 以关闭控制器

    如果您有其他疑问、请告知我们。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh