This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:采用 LM5045 IC 的交流输入电源需要应用手册

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, LM5045, UCC28056, TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601919/lm5045-application-note-required-for-ac-input-supply-with-lm5045-ic

器件型号: LM5045
主题中讨论的其他器件: UCC28056、UCC28711、 TIDA-00173

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我想将 LM5045 IC 用作全桥拓扑、后跟 PFC 部分、因此我需要推荐 PFC IC 和一些应用来阐明如何驱动 Vin 引脚、因为 PFC 电压将在 380Vdc 左右。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    您的问题将按照收到的顺序得到解答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    建议采用的 PFC 控制器是 UCC28056。

    关于 Vin 引脚、最简单的方法是使用电阻器串和齐纳二极管为 HV 引脚馈电。 这种方法在 TIDA-00173 中用于从 1.2kV 电压轨为 UCC28711 HV 引脚供电。 不过、这种方法会降低功耗。 此参考原理图中显示了这种方法的示例:https://www.ti.com/lit/df/tidrb35a/tidrb35a.pdf?ts = 1670304775428&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    另一种方法是在电阻器串上串联一个耗尽型 MOSFET、并在启动完成后使用外部电路关断耗尽型 FET。 这种方法可以节省更多电能、但需要更多元件来确保 FET 正确的开/关操作。 此参考原理图中显示了这种方法的一个示例: https://www.ti.com/lit/df/tidrh89a/tidrh89a.pdf?ts = 167030483552

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复

    您能否确认 LM5045 HV 引脚是否可以从电阻器网络驱动到 400VDC HV 线路?

    此致

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:  

    是的、您可以使用电阻器串和齐纳二极管、如上面我附加的参考设计所示。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复

    我想为具有自动量程功能的可变电源单元设计这个电源、这样我就可以根据下面的方框图继续操作了。

     您能否分享任何有助于设计工具来帮助进行设计的参考设计计算表或设计工具。

    此致

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    是的、请参阅以下内容。

    PFC EVM:

    www.ti.com/.../UCC28056EVM-296

    采用 LM5045 的全桥参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP31092

    您可以 在每个产品页面的“设计和开发“部分下找到所有器件相关硬件。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回复。

    PMP31092 设计的参考输入电压为 19Vdc 至 30Vdc、但对于我们的应用、PFC 级的输入电压将为 370Vdc  至 410Vdc、因此您可以提供任何具有 370Vdc 至 410Vdc 输入的 LM5045 参考设计。

    此致

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:  

    在 您的功率级别下、没有全桥参考设计。  

    不过、也有相移全桥设计可供使用:

    https://www.ti.com/tool/PMP8606

    谢谢、

    John