This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:VCC 引脚的最大电阻是多少?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611241/bq24800-what-s-max-resistance-for-vcc-pin

器件型号: BQ24800

您好的团队、

我的客户希望在 S5 阶段进一步降低功耗。

因此他们希望增加 VCC 引脚的串联电阻值。

在我们的建议中、我们建议使用 10 Ω+ 1uF

因此、客户想知道我们可以使用的最大电阻值是多少?

和 VCC 引脚所需的最小电流?

谢谢

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我们不建议使用大于 10 欧姆的电阻。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我们有更多的问题,需要您的建议。

    1. 当系统处于交流+直流状态并通过命令进入低功耗模式时、IC 会采取哪些特定的内部操作来降低其功耗?
    2. 当 BQ24800 进入低功耗模式时、仅直流条件和交流+直流条件之间的行为是否有任何差异?

        3.您能分享选择 VCC 串联电阻 10 欧姆值的设计原理吗? 这将有助于我们理解为什么电阻值不能进一步增加

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    [引述 userid=“16456" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611241/bq24800-what-s-max-resistance-for-vcc-pin/6210838

    我们有更多的问题,需要您的建议。

    1. 当系统处于交流+直流状态并通过命令进入低功耗模式时、IC 会采取哪些特定的内部操作来降低其功耗?
    2. 当 BQ24800 进入低功耗模式时、仅直流条件和交流+直流条件之间的行为是否有任何差异?
    [/报价]

    当存在适配器时、低功耗模式使能位将被忽略。 低功耗模式只能在仅电池模式下激活。

    处于低功耗模式、仅使用电池。 当该位为 1 时、IC 处于最低静态电流状态。 PROCHOT、放电电流监控缓冲器、电源监控缓冲器、仅电池升压模式和独立比较器被禁用。

    [引述 userid=“16456" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611241/bq24800-what-s-max-resistance-for-vcc-pin/6210838  3.您能分享选择 VCC 串联电阻 10 欧姆值的设计原理吗? 这将帮助我们理解为什么电阻值不能进一步增加

    VCC 引脚上的 10Ω 串联电阻用于在限制浪涌电流、抑制高频噪声和确保在所有工作条件下 VCC 引脚上有足够的电压余量之间实现平衡。

    此致、

    基督教。