This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:BQ25172(4 节串联镍氢电池)–TMR 设置和充电/终止行为说明

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607875/bq25172-bq25172-nimh-4-cell-in-series-tmr-setting-and-charging-termination-behavior-clarification

器件型号: BQ25172

您好、

我们将 BQ25172 用作镍氢电池组(4 节串联)的充电器 IC。 您能否澄清以下各项?

  1. 充电安全计时器(TMR 引脚电阻器设置)
    根据 TMR 引脚电阻器的数据表、所有计时器时间看起来为偶数小时。

  • 是否有任何计算方法设置奇数小时?
    示例:如果我们使用 20k Ω、计时器是否为 9 小时?

  • 或者、计时器设置是否只需要遵循表值?

  1. 充电操作(镍氢电池 4 节串联)
    我们使用的是 4 节串联镍氢电池。 从 VSET 电阻器表中、我们选择了“4 节电池+间歇充电“、因此 VSET 电阻器为 11k Ω。
    VIN = 6V、ISET = 400mA。

请确认我们的以下理解是否正确。

(1) 充电开始时、如果电池电压低于 VRECHG 阈值(典型值为 1.330V/电芯)、
如果每节电池的电压为 1.330V/节电池 x 4 = 5.32V、则开始正常充电。
充电计时器根据 TMR 设置运行。

(2) 我们的镍氢电池组在大约 5.8V 时检测到-dV、我们计划在该电压下停止 CPU 充电以使电池充满电。

(3) 如果 CPU 在 (2) 中没有停止充电、充电器将继续充电、直到发生 IC 终止条件。
在这种情况下、充电因以下原因之一而停止是否正确?
- VOUT_OVP(上升):典型值 1.70V/节 x 4 = 6.8V。如果电池电压持续上升至此电平、则充电停止。
- VOUT_OVP(下降):典型值 1.45V/CELL x 4 = 5.8V
这是否会解释为:“如果电压未达到上升阈值(最小 1.65V/电芯 x 4 = 6.6V)、则会降低并达到 5.8V、充电停止“?
-如果两个 OVP 条件都未触发,当安全计时器到期时充电会停止(TMR 时间启动)。

(4) 充电启动时、如果电池电压高于 VRECHG 阈值(典型值为 1.330V/电芯 x 4 = 5.32V)、
根据 VSET 设置应用间歇充电。 充电计时器根据 TMR 设置运行。
IC 终止将基于 (3) 中的 OVP 条件或安全计时器到期。

您能否确认上述解释是否正确、尤其是 VOUT_OVP(上升/下降)的预期行为/条件和计时器运行?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607875/bq25172-bq25172-nimh-4-cell-in-series-tmr-setting-and-charging-termination-behavior-clarification
    1. 充电安全计时器(TMR 引脚电阻器设置)
      根据 TMR 引脚电阻器的数据表、所有计时器时间看起来为偶数小时。

    • 是否有任何计算方法设置奇数小时?
      示例:如果我们使用 20k Ω、计时器是否为 9 小时?

    • 或者、计时器设置是否只需要遵循表值?

    [/报价]

    抱歉、只能使用 TMR 或 VSET 表中的值。  PIN 是数字系统或 Bin 系统、将从列出的设置逐步到下一个设置

    充电操作(镍氢电池 4 芯串联)
    我们使用的是 4 节串联镍氢电池。 从 VSET 电阻器表中、我们选择了“4 节电池+间歇充电“、因此 VSET 电阻器为 11k Ω。
    VIN = 6V、ISET = 400mA。[/报价]

    这是 4 节电池中的正确设置

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607875/bq25172-bq25172-nimh-4-cell-in-series-tmr-setting-and-charging-termination-behavior-clarification ](1) 如果电池电压低于 VRECHG 阈值(典型值为 1.330V/电芯)、
    如果每节电池的电压为 1.330V/节电池 x 4 = 5.32V、则开始正常充电。
    充电计时器根据 TMR 设置运行。

    是、这是正确的。

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607875/bq25172-bq25172-nimh-4-cell-in-series-tmr-setting-and-charging-termination-behavior-clarification

    (2) 我们的镍氢电池组在大约 5.8V 时检测到-dV、我们计划在该电压下停止 CPU 充电以使电池充满电。

    (3) 如果 CPU 在 (2) 中没有停止充电、充电器将继续充电、直到发生 IC 终止条件。
    在这种情况下、充电因以下原因之一而停止是否正确?
    - VOUT_OVP(上升):典型值 1.70V/节 x 4 = 6.8V。如果电池电压持续上升至此电平、则充电停止。
    - VOUT_OVP(下降):典型值 1.45V/CELL x 4 = 5.8V
    这是否会解释为:“如果电压未达到上升阈值(最小 1.65V/电芯 x 4 = 6.6V)、则会降低并达到 5.8V、充电停止“?
    -如果两个 OVP 条件都未触发,当安全计时器到期时充电会停止(TMR 时间启动)。

    [/报价]

    输入电压 (6V) 将限制输出电压、对于 OVP 情况、无法达到 6.8V、OVP 将不会跳闸。  仅当在上升条件下触发 OVP 时、VOUT_OVP(下降)才适用。

    如果 CPU 未停止充电、则计时器设置 (TMR) 将停止充电。

    (4)、如果电池电压高于 VRECHG 阈值(典型值 1.330V/电芯 x 4 = 5.32V)、
    根据 VSET 设置应用间歇充电。 充电计时器根据 TMR 设置运行。
    IC 终止将基于 (3) 中的 OVP 条件或安全计时器到期。[/报价]

    更新-- 在这种情况下、直到电压降至 5.32V 以下、充电周期才会启动。  如果启用间歇充电、则充电周期时间将为 TMR 设置的 20%。 如果未启用间歇充电、则充电周期时间将为 TMR 设置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。 我想确认 BQ25172 的两点。

    在这种情况下、直到电压降至 5.32V 以下、整个充电周期才会开始。  在一个完整充电周期后、间歇充电将生效。  [/报价]
    1. 上电 VRECHG 检查与间歇充电之间的关系
      如果上电时 VBAT 高于 VRECHG、我的理解是器件根本不会开始充电(没有完整周期,没有间歇周期)。  仅在 VBAT 稍后降至 VRECHG 以下、同时器件保持通电状态后、才会开始充电、然后:

    • 间歇性禁用:计时器使用 TMR 值的 100%

    • 间歇启用:计时器使用 TMR 值的 20%

      这种理解是否正确?

    1. STAT 引脚在温度超出范围期间
      当温度超出有效充电范围且充电被禁止时、STAT 引脚的状态是什么?
      STAT 是否保持非活动/高阻态、或指示任何特定状态?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    我更新了上一篇关于电池电压高于 VRECHG 时充电启用的文章  

    update -- 在这种情况下、直到电压降至 5.32V 以下、充电周期才会开始。  如果启用间歇充电、则充电周期时间将为 TMR 设置的 20%。 如果未启用间歇充电、则充电周期时间将为 TMR 设置。   [/报价]

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607875/bq25172-bq25172-nimh-4-cell-in-series-tmr-setting-and-charging-termination-behavior-clarification/6209230
    • 间歇性禁用:计时器使用 TMR 值的 100%

    • 间歇启用:计时器使用 TMR 值的 20%

      这种理解是否正确?

    [/报价]

    是、这是正确的

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607875/bq25172-bq25172-nimh-4-cell-in-series-tmr-setting-and-charging-termination-behavior-clarification/6209230 STAT 引脚在温度超出范围期间
    当温度超出有效充电范围且充电被禁止时、STAT 引脚的状态是什么?
    STAT 是否保持非活动/高阻态、或指示任何特定状态? [/报价]

    STAT 引脚将以 1Hz 的速率闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。 请确认以下理解是否正确。

    TS 引脚仅用于根据温度条件启用或禁用充电、并且切换 TS 引脚不会被视为上电事件。

    仅当向器件施加 VIN 时、才会执行上电检查一次。 如果此时 VBAT 高于 VRECHG、则认为电池已充满、并且不会开始充电。 即使 TS 禁用充电、也不会重新执行上电检查。

    当 TS 稍后释放以允许充电时、这不是上电事件。 因此、绕过 VRECHG 条件不会自动启动充电。 仅当此时 VBAT 低于 VRECHG 时才会开始充电。

    此外、即使使用 TS 引脚控制充电、间歇充电功能仍然有效。 如果充电在 VBAT < VRECHG 的条件下开始、则间歇充电会根据配置运行、不会被 TS 控制禁用。

    请告诉我这一理解是否正确。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    该器件将 TS 引脚切换视为输入电源切换或上电事件、将复位器件。

    仅在向器件施加 VIN 时执行一次上电检查。 如果此时 VBAT 高于 VRECHG、则认为电池已充满、并且不会开始充电。 即使 TS 禁用充电、也不会重新执行上电检查。

    是 — 如果蓄电池电压高于 VRECHG、则表示蓄电池已充满、充电不会开始。

    稍后发布 TS 以允许充电时、这不是上电事件。 因此、绕过 VRECHG 条件不会自动启动充电。 仅当此时 VBAT 低于 VRECHG 时才会开始充电。[/报价]

    是 — 电池电压必须为 VRECHG 才能开始充电。  但 TS 释放是上电事件。

    此外、即使使用 TS 引脚控制充电、间歇充电功能也仍然有效。 如果充电在 VBAT < VRECHG 的条件下开始、则间歇充电会根据配置运行、并且不会被 TS 控制禁用。[/报价]

    是的

    [/quote]