This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880INVERTEREVM:关于 TIDM02014 的设计问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014, F29H859TU-Q1, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610772/ucc5880inverterevm-regarding-the-design-issues-of-tidm02014

器件型号: UCC5880INVERTEREVM
主题中讨论的其他器件: F29H859TU-Q1、TIDM-02014、 UCC23513

尊敬的专家:

我一直致力于设计具有更高功率 (20KW) 的电机驱动硬件。 我注意到、我发现 TI 有一个名为“TIDM02014"的“的项目、 经测试、它结合了 TI 提供的控制板和 Wolfspeed 提供的 SiC 驱动器半桥设计。 查看相关材料后、我有以下问题/疑问:

1.在最新发布的 MotorControl_SDK_5_04 中、我找到一个名为 tidm_02014_traction_inverter 的工程。 该工程中使用的 MCU 为 F28030x。 但是、在 02014 指导文档 (ZHCUAY8A) 中、介绍了 MCU 是 F29H859TU-Q1。 这两种 MCU 类型是否都可用?

2.同样在 MotorControl_SDK 中、工程“universal_motorcontrol_lab"具有“具有 F28003x 程序。 该程序是否可在 TIDM02014 硬件上使用?

3.如果无法直接使用、名为“tidm_02014_traction_inverter"的“的 SDK 程序与“universal_motorcontrol_lab"程序“程序之间的主要区别是什么? 理解这一点有助于我对硬件和软件进行修改。

 

非常感谢您的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    关于这个问题、我将联系我们的专家、他们会尽快答复您。

    感谢您联系我们!

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    请参阅 F29-SDK 软件开发套件 (MOTOR-CONTROL-SDK)| TI.com 中的 F29X-F29H85x 器件特定代码用于 TIDM-02014 设计。

    “universal_motorcontrol_lab"和“和 “tidm_02014_traction_inverter"解决“解决方案不同。 第一种解决方案更多地属于基于无传感器 FOC 的通用电机控制解决方案、而后面的解决方案更专门针对 TIDM-02014 设计硬件、这是一种基于旋转变压器的 FOC 解决方案  

    此致、

    Shamik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamik:

    感谢您的回答。

    目前、我主要负责大功率控制器的设计。

    我计划使用 UCC23513 作为栅极驱动器器件来驱动 IGBT 模块。

    我正在使用“universal_motorcontrol_lab"方法“方法、硬件是根据要求进行设计的。

    这种做法是否可行?

    谢谢、

    Yan Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    您可以使用“tida_010265_wminv"解决“解决方案开始开发、这是一种基于高压 IPM 的设计。

    此致、

    Shamik