This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:DTRK

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610574/lm51772-dtrk

器件型号: LM51772

大家好!

我有关于 LM51772 的 DTRK 引脚的问题。

使用 I2C 寄存器设置 VOUT 电压。
在这种情况下、是否可以通过向 DTRK 引脚输入 PWM 信号来动态调整输出电压?

我还知道、当 IC 启动(释放 RST)时、Vout 反馈方法的选择如下。
如果 FB 引脚在启动时连接到 VCC2(内部 FB)、则 Vout 通过 I2C 进行设置。
启动时、FB 引脚由外部电阻器(外部 FB)进行电压分压、并通过外部电阻分压设置电压。
我知道在 IC 运行时无法切换反馈方法。 这是正确的吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    启动期间(nRST 变为高电平)完成外部 FB 的内部选择。 在将其固定到 nRST 的下一个低/高电平周期之后。 它无法通过 I2C 进行设置或修改。

    如果 FB 引脚在启动时高于定义的阈值(例如,连接到 VCC2)、则选择内部 FB 并通过 I2C 设置 Vout。

    在此模式(内部 FB)下、您仍可以使用 ATRK 和 DTRK 来调节输出电压。

    然后、它将按对外部 FB 的描述降低输出电压。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的回答。

    让我澄清并确认我的理解是否正确。

    (1) 我知道、使用内部 FB 时、可以通过向 DTRK 引脚输入 PWM 信号来动态调整输出电压。 我的理解是否正确?

    (2) 当器件运行时、无法在内部和外部 FB 之间切换。 这是因为 nRST 被固定到下一个低电平到高电平周期为止。 我的理解是否正确?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    是的、您对这两个要点的理解都是正确的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:


    我还有一些其他问题。

    (1) 如果使用 DTRK 引脚改变输出电压、DVS_SLEW_RAMP 寄存器中设置的 DVS 压摆率设置是否会生效?

    (2) 如果 DVS_SLEW_RAMP 寄存器设置未反映、则如何在改变输出电压时设置压摆率?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    DVS 仅应用于通过 I2C VOUT 寄存器进行的输出电压更改。

    对于 ATRK 和 DTRK、有关在 ATRK 或 DTRK 上更改输出电压目标的速度、您可以自行控制。

    因此、在这种情况下、慢速率是在 DTRK 的 PWM 占空比发生变化或 ATRK 上的模拟电压发生变化后的。

    此致、

     Stefan