This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:TPS2124 tSETx 设置

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611659/tps2124-tps2124-tsetx-setup

器件型号: TPS2124

您好的团队、

我想知道如何在数据表的图 6 中设置 t_SETx。 时序参数图。 我的客户正在执行一个项目、想要选择 TPS2124 作为电源多路复用器。 但他们希望将 t_SETx 时间 (Vout = 0V) 设置为 25ms、请告诉我们如何实现该设置。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、我们明确没有 在数据表中发布 t_SETx、  

    查看数据表  T_SETx  (输入稳定时间)由控制  SS(软启动)引脚  和一个外部电容器  CSS 。 以下是配置方法:

    数据表中的关键信息:

    1. SS 引脚功能 :SS 引脚(针脚 E3)“调整输入设置延迟时间和输出软启动时间“

    2. Css 电容器 :连接至 SS 引脚,该电容器同时控制:

      • tSETx :输入稳定时间((VOUT = 0V 时)
      • 示例 :用于软启动的输出压摆率

    配置步骤:

    1.计算 25ms 的 CSS:  虽然所示的数据表页面中未提供确切的公式、但关系如下:

    • Css 越大、建立时间越长
    • 应调整 CSS 电容器的大小以提供所需的 25ms 延迟

    2.建议的方法:  可以满足您的需求  25ms 稳定时间 、您应该:

    • 从的 CSS 电容器开始  10 100µF
    • 数据表显示 CSS 额定电压应为  ≥4V  (来自规格表)
    • 测试和调整电容器值以实现 25ms

    验证:

    使用示波器测量电路中的实际 tSETx 时序、并根据需要调整 CSS 值以实现 25ms。

    注释 : 25 毫秒的确切 CSS 值将取决于您的具体负载条件和输入电压。 从建议的范围开始、并根据测量值进行微调。

    请询问客户他们的 VIN 范围、我将在工作台上进行测试以达到 25ms、并找到更接近的 CSS 电容值。

    谢谢、

    Hemanth.