This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:17V 2A 至 4A、具有输出放电功能

Guru**** 2770115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611135/tps563202-17v-2-4a-with-output-discharge

器件型号: TPS563202
主题中讨论的其他器件:TPS62902 、TPS62912

您好、

TI 是否有 具有输出放电功能的 Vin17V 2A 至 4A 解决方案?

SOT563 更好。

我找到了 TI 网站、但在 2A 至 4A 级别下似乎没有输出放电功能。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以推荐 TPS62912/3 和 TPS62902。 该器件支持可调节输出放电。

    此致、

    Manish