This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:是否可以实现真正的 100%占空比运行?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611325/tps62135-is-true-100-duty-operation-possible

器件型号: TPS62135

我正在寻找行为如下的电源 IC:
当 VIN 高于 VOUT 设置电压时、它应降至 VOUT 设置电压;
当 VIN 高于 UVLO 阈值且低于 VOUT 设置电压时、它应充当简单的负载开关、以便 VIN = VOUT。

TPS62135 是否满足该要求?
我还考虑了 TPS54XXX 系列等器件、但这些器件在所有情况下似乎都无法保证 VIN = VOUT、因此我放弃了这个选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在审核您的查询、并将很快回复。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、TPS62135 可以满足这些要求。 另请注意、当占空比为 100%时、我们不会调节输出电压。

    此致、

    Vidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我将使用 TPS62135。