This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:需要高电流 LED 驱动器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611504/tps61196-need-high-current-led-driver

器件型号: TPS61196

我正在寻找高电流 LED 驱动器的解决方案。   

我们使用在 350mA 上运行的 XPGWHT-L1-0000-00G53 LED。   每个灯串有 10 个 LED。   

我们推出了采用 TI TPS61196PWPT IC 的产品、我们想看看您是否有使用类似 IC 的解决方案、但每个串可以处理 350 –400mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61196 经配置可为每个串提供高达 400mA 的数据。 预期的 LED 电流由 ISET 上的电阻器(图 23 中的 R11)使用数据表中的公式 3 进行编程