Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPSM831D31
您好:
我的客户尝试使用 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 将 TPSM831D31 的配置文件保存到 NVM 中、但失败了。
如下图所示设置 0.72V 后、他们点击 Store config to NVM 图标进行保存并重新启动、但输出的初始设置值为 0.5V。
请告诉我们如何解决此问题并正确保存设置。

谢谢你。