This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410XQMF/NOPB 不产生电压

Guru**** 2771145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606705/lm3410-lm3410xqmf-nopb-not-making-voltage

部件号: LM3410

大家好、我在简单应用中使用 LM3410XQMF/NOPB 来为 24V LED 灯条(目标 22.5V、500mA) 供电)供电。 遗憾的是、器件似乎没有进行开关;输出似乎仅是通过直流的 VIN 轨。

  • 我已经检查 VIN 相对于 GND 正在通电(从锂离子电池,3.7ish V)。
  • DIM 是由 555 计时器生成的 PWM;我尚未检查波形、但平均电压(来自电压表)看起来似乎合理。
  • PCBA 经过专业组装、因此可能不是因为损坏。

本节的原理图附在后:

请帮助我弄清楚我做了什么错误。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agatha:  

    是否有从 Vin 到 GND 的电容器? 当升压转换器启动时、通常会存在较大的浪涌电流、这将导致电池电压 (Vin) 降至其 UVLO 阈值以下。 我们建议从 10uF 电容器(具有适当的额定电压)开始。







    您能给我们发送完整的原理图并在启动过程中通过 Vin 引脚测量 Vin 吗?

    另外、请向我发送以下波形:

    电感器电流
    开关节点电压
    输入电压
    输出电压



    这是您的示波器截图应该是的样子、通道在图片中标记、我需要相同的时间分段:




    此致、
    Daniel Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的、Vin/GND 上有一个电容器 (C2)、这恰好是 10μF 。 不过、它距离电气大约为 25mm。

    随附了整个工程的原理图:

    我测量了大多数请求的跟踪:

    • 启动期间的输入电压(相对于器件 GND 的 VIN)(即当 SWITCH+POT R5 导通且该 GND 下降时)是一个阶跃函数:

     200 μs 上升后的微小向下尖峰是可重复的。

    以下瞬态值为启动期间相对于电路板 GND 的 VIN (CH1) 和 SW (CH2)。 这是很难测量和不同的质量从运行(也注意到不同的尺度)。

    • 电感器电流(在组装的电路板上进行测量不可行)
    • 开关节点电压 (SW):在按比例降低至 500ns 的情况下测量、但无法检测到稳态下的任何开关(电池电压下的布线是平坦的线路)
    • 输出电压(D3 之后):在低至 500ns 的范围内测量、无法检测稳定状态下的任何活动(布线是平坦的线)

    此外、我测量了输入 DIM 引脚;这个工作原理如我预期的那样、一个可通过 SWITCH+POT R5 变化的 PWM 信号。 典型结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agatha:  

    测量组装好的电路板上的电感器电流完全可行。 这正是我采取的波形上面。请看下面的图像。



    启动期间 Vin 的下降是一个问题、可能是问题的根源。 使用的是电解电容器还是陶瓷电容器? 关于放置、我们建议将电容器放置在数据表中所示的引脚旁边、25mm 具有相当长的距离、并且肯定会对其产生影响。



    我想您尝试通过稳压直流电源单独为我们的 IC 供电。 请在靠近 Vin 的位置连接一个 10uF 陶瓷电容器、并将 DIM 引脚连接到 VIN、我们看看它是否启动。  

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “测量组装好的电路板上的电感器电流是绝对可行的。“  ←我认为这是一个技能问题,但当我说“不可行“时,我的意思是这些测试对我来说不是那么容易。 我没有回流焊能力(因此我必须使用焊铁;我毁了两个尝试这种做法的电路板)、更不用说一个奇特的示波器附件(我的意思是,您可以看到我的示波器输出的照片;这是两个通道,来自青铜时代)。

    最好在更靠近的位置使用更近的去耦电容器。 很遗憾、我周围没有 SMT 帽。 我在该电路板上包含了一些测试点、但测试点不够、因此也很难访问。 您认为 IC 的其中一条腿的 THT 帽值得一试吗? 我可以尝试一下。 我的陶瓷电容器至少达到 1μF X5R、电解电容器更大。

    我认为查看电路板的相关区域可能会有所帮助。 我突出显示了 IC、电感器和电容器以及连接它们的路径、长度约为 2.5cm。电容器位于电池充电器的输出端、突出显示的迹线的垂直部分继续连接到电池。


    我认为如果可以排除原理图中的错误、那么可能最有用。 特别是、我认为我对开关电路右半部分所做的工作是微不足道的;也许我应该切换 LED 灯条而不是整个升压转换器。 我一直在尝试节省 555 的电量以及导通漏电流、因为大部分时间电池都在通电和关断、但物理开关可能会使启动电压不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前提到的,这是相当远的引脚,肯定会导致问题.. 布线甚至比电容器到电路板的物理距离长得多。

    我知道这看起来很琐碎、但您原理图的右侧是否确实接地? 我看到接地通过该开关+电位器...连接

    我没有看到任何错误... 您是否检查了导通性?  

    我真的希望看到 lm3410 电路通过稳压电源供电、以确定是否实际上是存在问题的变流器。

    通孔电容器就会起作用。  

    物理交换机正常