This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2656:可配置导通压摆率。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2650, LMG2652, LMG2656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610584/lmg2656-configurable-turn-on-slew-rate

器件型号: LMG2656
Thread 中讨论的其他器件: LMG2652、LMG2650

尊敬的团队:  

我的客户为电机驱动器解决方案选择 LMG265x、电压为 220V 时~1A。 您可以查看以下问题吗? 谢谢!

  1. 为什么 LMG2652 中无法配置导通压摆率?
  2. 为什么 LMG2650 和 LMG2656 支持可配置导通压摆率、但不支持关断压摆率调整? 是否有 EMI 风险?
  3. GaN 是否会因开关期间的米勒电容而出现尖峰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我会调查这些问题、并尽快回复您。

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、为了更好地理解这里的要求、我想补充几个问题。

    您的应用是否需要将导通和关断压摆率限制为特定的最大值以实现 EMI 兼容性? 系统 EMC 可接受的最大压摆率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Subhransu、

    感谢您的答复。 客户需要知道在开始基于 TI 器件的 EMC 测试之前、TI 在这里是如何考虑的。  因此他们不知道 EMC 需要什么压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    请在下面查看我的答复:

    为什么 LMG2652 中无法配置导通压摆率?

    它是这三个最初发布的器件之一、因此没有压摆率控制功能。 LMG2650 和 LMG2656 稍后发布支持导通压摆率控制功能。

    为什么 LMG2650 和 LMG2656 支持可配置导通压摆率、但不支持关断压摆率调整? 是否有 EMI 风险?

     LMG2650 和 LMG2656 的栅极电流控制功能可实现精确的导通压摆率调整。 然而、关断压摆率主要由漏极电流决定。 在较低漏极电流下、关断压摆率自然较低、而在高漏极电流下、关断压摆率自然较高。 因此、该器件不支持该功能。 在较低的漏极电流下、关断压摆率将很低、因此由于关断压摆率、此处不应有 EMI 风险。

    GaN 是否会因开关期间的米勒电容而出现尖峰?

    如果讨论导通转换、则对于 LMG2652、该设置为默认的最高导通压摆率工作值~80V/ns。 这是否会导致噪声问题 取决于设计系统可接受的最大压摆率、以确保 EMC 兼容性。 因此、我之前询问过您有关系统可接受的最大 dv/dt 的问题。 话虽如此、我们的评估板遵循了良好的设计实践、是设计原理图和布局的良好参考、可实现出色的信号完整性性能。  对于 LMG2650 和 LMG2656、 如果需要、为了实现 EMC 兼容性、可以根据实验评估来降低导通压摆率值。

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    根据我的最新理解、我谨对上一份发言作一小部分更正、

    为什么 LMG2652 中无法配置导通压摆率?

    根据最新修改、您可以使用与 LMG2650 和 LMG2656 相同的电阻器设置来控制 LMG2652 的压摆率。

    谢谢、

    Subhransu