This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17579Q5A:Altium 中的网络连接问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17579Q5A, CSD18514Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610066/csd17579q5a-issue-with-net-connection-in-altium

器件型号: CSD17579Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5A

您好、我遇到了一个问题、即 MOSFET 的漏极无法通过极光覆铜(仅通过迹线)连接到其网络。 这就是图像显示的内容。 出于某种原因、漏极焊盘周围似乎有一个禁止区域、但我可以用迹线连接它们。 有任何关于如何解决此问题的想法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ava、

    感谢您的查询。 我不确定为什么您遇到 Altium 封装的此问题。 让我与 CAD 团队核实、看看他们是否知道为什么会发生这种情况。 我会在获得更多信息后立即更新您。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ava:

    再次感谢您关注 TI FET。 我与 CAD 团队进行了检查、这个足迹是几年前创建的、他们将创建一个新的足迹、但可能需要一些时间才能完成。 同时、CSD18514Q5A 采用相同的封装、并且空间最近已更新。 在更新 CSD17579Q5A 封装之前、您能否将其作为设计中的占位符进行尝试? 请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ava:

    现已创建、审查并批准新版本的 PCB 封装。 可能需要几天时间才能在 TI.com 上更新。 以下是我们的 CAD 团队提供的一些有用提示和屏幕截图。 此外、还附上了一个 PCB 示例项目。 如果您仍有问题、请告诉我。

    谢谢、

    John

    1) 必须相应地设定设计规则:您必须在此处检查多边形连接样式:

    2) 特殊的排水多边形浇注设置 必须如下所示:

    e2e.ti.com/.../2553.PCB_5F00_Project.zip