Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMR33630
我正在使用 LMR33630 运行一个由 ESP32-S3 和 4 个 PN532 NFC 读取器单元组成的系统。 在我的测试中、每个 NFC 读取器大约消耗 150mA、因此当所有 4 个都在运行时、我们正在了解如何从 LMR33630 提取 600mA 来为 NFC 读取器和 ESP32 供电。 不过、当我打开第 4 个 NFC 读取器的电源时、电流从 450 变为 600mA(无疯狂尖峰,峰值电流为 600mA)、然后 LMR33630 的输出突然从 3.3 下降到 2.7V;这会导致 ESP32 关闭、从而有效地使整个系统崩溃。 (在随附的照片中,仅在 466mA 上发生崩溃)
为什么我会观察到这种行为?