This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3055:为 BQ3055 上的电池充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3055, BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612304/bq3055-charging-batteries-on-bq3055

器件型号: BQ3055
Thread 中讨论的其他器件: BQ25570BQ25505

目标是使用 3.3V 和 1.8V 电压为我们的系统供电。 我们想使用两节串联电池来实现这一点。 第二个目标是使用太阳能为电池充电。
目前、我们已经确定了一种由两个组件组成的解决方案:用于电池管理的 BQ3055、用于太阳能回收和电池充电的 BQ25570 或 BQ25505。

电池管理组件必须:

•智能管理电池百分比(电芯均衡)

•用作电量监测计

•为 3.3V 和 1.8V 系统供电、因此至少具有一个大于或等于 3.3V 的稳压输出

太阳能回收组件 (MPPT) 必须:

•恢复太阳能

•更大限度地提高功率

•为电池充电

我们现在问自己的问题是、是否可以用 MPPT 为电池充电?
如果是、如何将 MPPT 充电器连接到电池管理组件? 充电器应该直接连接到电池引脚、还是应该连接到 BQ3055 上的输入?
我们还想知道我们是否可以使用 BQ3055 上提供的稳压器输出为低功耗系统供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池的所有输入/输出电流都必须通过电量监测计的检测电阻。 最好将电量计、电池和保护 FET 作为一个单元“电池包“来查看、就像一个提供电源并报告充电状态的黑盒。

    任何充电器都必须从外部连接到该黑盒“电池组“。