This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:I2C 从模式

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612356/bq28z620-i2c-slave-mode

器件型号: BQ28Z620
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25820

我有使用 bq28z620r1 的电池组板。 我能够使用 bqStudio 对电量计进行编程、创建黄金映像、并将黄金映像编程到其他电池包电路板上。  

但是、当我将电池包板连接到 Linux 处理器的主机时、我无法使用 i2cdetect 或者从电量监测计芯片获得任何 ACK。 然后我找到了有关禁用广播模式的线程、我已经完成了这一操作、但仍然没有与电量监测计芯片通信。 我也在同一 i2c 总线上有 bq25820 充电器 IC、我可以轻松通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、问题在于 I2C 配置寄存器中的 XL 位、该位不会默认在 400kHz I2C 总线速率下启用。