This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611678/tps54560-tps54560

器件型号: TPS54560

使用  TPS54560 时、通过向 FB 添加电位器、可以提供可变输出。 即分压输入。

 

  • 电压范围:输出可以从最小值调整 0.8V高达接近输入电压 (VINcap V sub cap I cap N end-sub)。
  • 安全提示:始终在分压器中包括一个固定电阻器,这样反馈引脚不会直接“看到“完整的输出电压,如果电位器发生故障或转至其极限。
  • 稳定性 :改变反馈电阻会影响回路响应。 对于宽电压范围、可能需要调整 COMP 引脚 (引脚 6)元件、以确保系统在所有输出电平范围内保持稳定。  

 

我搜索了高低作为示例。

您是否有应用手册包含正确操作的原理图、这也考虑了如上所述调整 COMP 引脚。 以及任何其他建议、使输出具有失效防护。

 

谢谢你

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew  


    我们有一个应用程序未在管道中、但将在下个月发布。 现在我要回到你的身边  摘自该应用手册。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢、期待看到您拥有的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一些时间来总结一下、然后返回给您

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare