This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电源转换器设计

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611826/ucc28951-q1-power-converter-design

器件型号: UCC28951-Q1

我的要求如下。
输入电压: — 70VDC ~ 150VDC
 Iin: — 20A
VOUT: — 420VDC
Iout: — 5A

是否可以使用 PSFB 拓扑来设计满足这一要求的电源转换器? 我可以使用 UCC28951-Q1 IC 进行该设计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    是的、您可以 将 UCC28951-Q1(汽车)用于升压应用。  

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我正在设计一个 PSFB 转换器 VIN = 70V VOUT = 420V 、要求变压器匝数比高 ( 1:10. )。 ~升压系数为× 6 μ F、因此我担心变压器可能会受到影响 高磁通应力 磁芯饱和 特别是在最大相移‑或瞬态期间。

    我需要以下方面的指导:

    1. 是否为 1:10 比率 在 70V 输入时、可能会使磁芯进入饱和状态或导致磁化电流过大。
    2. 设计或控制方法可以提供哪些帮助 降低饱和风险 (例如,增加转弯,增大磁芯,确保伏‑秒平衡,校正通量走漏, 等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    磁性元件对于升压设计来说确实具有挑战性。 但是、变压器的设计应确保即使在最坏的情况下、它也能在线性区域中运行、以更大限度地减小磁通应力。 可以通过使用峰值电流模式控制来降低由于不平衡而导致的磁通饱和。

    1.无法仅根据匝数比判断饱和电流或磁化电流。 即使使用此匝数比、也可以通过适当的磁 性设计(通过选择具有高磁导率的磁芯材料,实现更高的磁化电感) 匝数比。

    2. UCC2895x 控制器支持峰值电流模式控制、有助于防止变压器磁通不平衡。

    此致、

    Anil