Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC28951
我目前从事一个电力电子应用领域的工作、想确认是否存在 UCC28951 IC 可用于以下升压转换器设计:
- 输入电压 (Vin): 70V 至 150V
- 输入电流 (Iin): 25A.
- 输出电压 (Vout): 420v
- 输出电流 (Iout): 5A
此外、我想知道是否可以实施 MPPT 算法 通过将 MCU DAC 输出馈送到 UCC28951 误差放大器输入、以便根据 MPPT 算法输出调整相移和占空比。
我已经看到、该 IC 的降压应用可以使用基于 Excel 的设计计算器。 您能否确认是否有类似的设计计算器或工具可供使用 升压应用 ?
非常感谢您对此配置中使用 UCC28951 的可行性提供的指导以及任何可用的设计资源。