This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902-Q1:请查看 TPS62902-Q1 的原理图

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62902-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611845/tps62902-q1-please-review-the-schematic-of-tps62902-q1

器件型号: TPS62902-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TPS62902-Q1 制作了原理图。 您能查看这个原理图吗?

image.png

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    我们正在查看此内容、并将返回给您。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    最大输入电压和最大负载电流是多少?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassen:

    感谢您的支持。

    最大输入电压为 12V。 (降压转换器的整流电压:48V -> 12V)

    最大负载电流为 2A。

    请检查它。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我们建议使用 L10 = 2.2uH。

    请使用 2.2 μ H、其余部分看起来不错。

    此致、

    Haseen。