This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772 IC 热问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611750/lm51772-lm51772-ic-thermal-issue

器件型号: LM51772

早上好、

我已经开发了一个基于 LM51772 的定制电路板、IC 出现了意外温升。 器件在仅提供 50W 输出功率的同时达到约 80ºC μ s、但这通常不应发生。

启用 PSM 模式可在一定程度上缓解该问题、但 在 IC 成为限制因素之前、系统仍无法提供超过 90W 的功率。 MOSFET 和电感器保持冷却、这表明它们不会限制功率能力。 热限制似乎是控制器 IC 本身、其功耗比预期高。

此外、在升压模式下、如果在启动时启用了 PSM、则转换器不会进入 PSM。 仅当在已启用转换器后施加负载时、才会实现 PSM 运行。

目标输出电压为 24V、输入电压范围为 10V 至 40V

R2D 配置如下:

CONFG1:1.9 千欧

CONFG2:0 欧姆

CONFG3:2.7 千欧

CONF4:0 Ω

附加参数:

开关频率:300kHz

电感器:3.3 µH

MOSFET:NVMFWS002N10MCL、每个开关两个并联器件(共 8 个 MOSFET)

电流检测电阻 (RCS):2 个 2.5mO 的准电阻

偏置:由外部供电

 

我会 为解决这个问题提供任何指导。

提前感谢、

 

Roberto Manguez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您能分享功率级的原理图吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    考虑 PDF 和实际电路板组装之间的以下差异:

    R49=1k9

    R12 = 10k

    C30 = 56p

    R37 = 0 Ω

    R25 = 0 Ω

    R26 = 2K7

    R15、R16 = 62k

    R18、R20 = 2、7K

    R2、R3、R17、R49、R50 R55、R64、C28、Q11 = DNP

    R47 连接到 VIN、而不是 VCC2。

    感谢你能抽出时间。

    第一条消息中的一些更正:

    指定 升压模式 转换器的作用 不进入 PSM 但它 在空载条件下不会过热 。 随着负载逐渐增加、IC 温度略有上升、但 在 70W 输出功率下、IC 达到约 80ºC Ω

    指定 降压模式 和转换器 在 PSM 之外开始运行 和 IC 温度升高 升温会非常快 。 一段时间后、器件就会损坏 自动进入 PSM 、此时温度会显著下降。 随着负载进一步增加、转换器也会增加 保持在 PSM 状态 直到某个点、之后才知道 退出 PSM 模式、温度再次快速上升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    看起来偏置没有连接到任何电源。

    您是否首先尝试为 BIAS 引脚提供~ 10V 的电压

    第 2 个测试中、将 BIAS 连接到 VOUT。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来更好。 我将进行更多测试、但这可能是解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的更新。 我现在将设置为“已求解“。  

    只需回复即可重新打开它。

    此致、

     Stefan