This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:启动栅极输出序列

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599502/ucc2895-start-up-gate-output-sequence

器件型号: UCC2895

当向 UCC2895 的 VDD 引脚施加电压并开始运行时、输出引脚 (OUTA、B、C、D) 开始以什么顺序更改? 最初、所有输出引脚都从低电平开始。 哪个引脚先变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    向 VDD 引脚施加电压且 UCC2895 开始运行时、所有输出引脚 (OUTA、OUTB、OUTC 和 OUTD) 最初为低电平。 一旦 SS/EN 引脚上的电压上升到大约 0.5V、输出就会被启用。 启用后、OUTB 是转换为高电平的第一个输出、这会在 PWM 信号的第一个下降沿发生。 在下一个下降沿、OUTB 关闭、OUTA 开启。 相同的序列适用于 OUTC 和 OUTD、这会通过 PWM 信号的下降沿以类似的方式触发。

    有关确切的时序图、请参阅 UCC28950 数据表的第 10 页(链接)。 UCC2895 的时序行为相同、只是 UCC2895 不支持突发模式操作。

    此致、

    Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Anil Kumar

    感谢您的答复。
    根据您的答案、启动始终从低侧 FET 开始。
    然而、当我们检查 IC 的栅极输出波形时、我们观察到了几种情况、即高侧 FET 在启动期间首先导通。 (在每 10 次尝试中、大约发生 2-3 次。)
    您能告诉我们、哪些条件会导致启动、然后高侧 FET 才会变为高电平?
    这是 IC 故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    理想情况下不应发生这种情况。 为了更好地理解问题、请分享以下内容:

    • 直接相关
    • 高侧 FET 首先导通时的启动波形
    • 确认所使用的栅极驱动方法(自举或隔离式栅极驱动器)。  

    同时、我将在 EVM 上进行测试、并会尽快回复您。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    感谢您分享详细信息。

    根据提供的波形、栅极脉冲的启动序列看起来异常。 为了验证预期的 PWM 启动行为、我在 EVM 上多次测试了相同的场景、但没有观察到这种行为。 在控制器侧、低侧 PWM (OUTB、OUTD) 在高侧信号 (OUTA、OUTC) 之前持续导通。 这表明在 您的情况下、控制器可能会在栅极驱动器 IC 之前上电。 如果控制器在栅极驱动器通电之前开始开关、则在栅极驱动器偏置可用之前、控制器的 PWM 脉冲将不会反映在 MOSFET VGS 上。

    要进一步调试启动序列、请考虑以下建议:-

    • 偏置时序: — 如果控制器和栅极驱动器 IC 共享相同的偏置电源 (Vcc)、请确保正确的时序、以便栅极驱动器在控制器之前上电(例如-向控制器的偏置电源添加延迟)。 这将保证 PWM 输出在启动期间正确传输到 MOSFET 栅极。
    • 波形探测:-在同一示波器屏幕上探测控制器输出 (OUTA 和 OUTB) 以及相应的高侧和低侧 MOSFET VGS 信号。 这将有助于确定启动期间是否缺少任何 PWM 脉冲。
    • 触发器设置:在测量 OUTB 的通道上设置示波器触发器以准确捕获完整的启动序列。
    • 输入电压时序: — 确保在为控制器上电之前施加全桥输入电压。

     在评估启动序列时、请遵循上述建议。

    进行这些检查后、如果问题仍然存在、请告诉我。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Anil Kumar

    感谢您的答复。

    我已确认所有建议的内容都是适当的。

    1. IC 和 UCC2895 的 Vcc

    正确注意到、栅极驱动器 IC 和 UCC2895 共享同一电源。但是、如波形中提供的启动序列所述、在初始启动阶段、通过外部电路向其 CS 和 EAP 引脚施加外部信号来停止 UCC2895。 它只有在电源电压稳定后才会开始启动。 因此、我们已经确认、这不是栅极驱动器时序不足导致的。

    1. 关于波形探头和触发器的更多信息。

    同时监控 UCC2895 的 OUT 引脚和 FET VGS 端子。 波形匹配。

    1. 时序有何帮助。

    由于在输入电压稳定的情况下释放 CS 引脚和 EAP 引脚的外部应用、因此启动时的输入电压不是问题。

     

    我相信以下是问题。 您能否在 EVM 上验证一下?

    启动前、会向 CS 终端和 EAP 终端施加外部输入、以强制停止操作。

    我们通过将 CS 端子和 EPA 端子从该状态释放来启动。 在这种情况下、高侧是否可以先激活?

    (详细信息在先前提交的文件的左下部分提供,

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    很抱歉误解。 根据我对电流的理解、辅助电源保持连续连接、因此栅极驱动器和控制器在整个运行期间都保持供电。
    您通过向 CS 和 EAP 引脚施加外部信号来强制停止操作。 释放此信号后、控制器会重新启动启动序列、您将观察生成的栅极驱动信号。 如果我在这一理解中遗漏了任何内容、请告诉我。


    您是否还能确认施加到 CS 和 EAP 引脚的信号的性质? 我假设这些是直流电压。 如果施加直流信号、控制器将进入过流保护状态、在此期间、所有 PWM 输出都会被拉至低电平、并且转换器操作会停止。 释放信号后、应重新启动软启动、并且应重复启动序列、同时低侧 FET 应首先导通。
    我将在 EVM 上测试此场景、然后由星期五回复您。 同时、请确认使用的具体测试条件和信号类型。


    一个建议:

    • 您可以通过直接向 CS 引脚施加大于 2.5V 的直流电压来尝试停止操作、然后在释放时观察启动序列。 这有助于排除 EAP 和 CS 引脚之间可能导致观察到的行为的任何传播或路径延迟差异。

    我还有一个问题:您是否严格要求启动序列在高侧 FET 之前导通低侧 FET? 在我看来、这一要求对于基于自举的栅极驱动器至关重要、可确保自举电容器正确充电。 对于隔离式栅极驱动器、这个序列可能没有严格必要。

    请告诉我您的想法。


    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anil

    为了让您更好地理解、我刚刚发送了一封电子邮件、其中包含他们观察到的原理图和波形。  

    我还有一个问题:您是否严格要求启动序列在高侧 FET 之前导通低侧 FET? [/报价]

    我也在电子邮件中回答了这个问题。

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    感谢您分享信息。 我将 回顾详细信息(原理图和波形)、明天会积极答复您。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

     我在原理图中可以看到、复位信号、斜坡、CS 线路和 EAP 电压之间存在多个延迟、这可能导致总体延迟不匹配。 因此、启动序列不是完全清除的。 我想了解 SS/EN 引脚上相对于 VDD、复位信号和 PWM 信号的电压波形。
    为了确定控制器的确切 PWM 启动序列、我建议首先在没有复位电路的情况下测试控制器。 只需将 VDD 应用于控制器、观察 PWM 启动行为并监控 SS 引脚上的电压。 这将提供真正的 PWM 启动序列。 确认此行为后、您可以设计复位电路、以匹配从该基线情况中观察到的启动序列。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Anil Kumar

    感谢您的答复。

    我很抱歉耽误了答复。

    我想知道的是:在什么情况下、FET 的高侧开关会在启动期间首先激活?

    通常、FET 的低侧开关首先激活。 什么可能导致高侧开关首先激活?

    根据 我的电路配置、您能告诉我哪个端子的延迟导致了问题吗?

    在启动序列期间、哪个端子发生什么类型的问题会导致高侧栅极驱动器在低侧栅极驱动器之前激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    我正在查看您的查询、很快会回复您。

    此致、

    Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    在 CS 引脚之后释放 EAOUT 引脚可能会导致这种行为。 释放 CS 引脚时、会启动软启动。 但是、如果 EAOUT 保持在 0.5V 以下、空载比较器输出将保持低电平(如控制器的功能图图 10 所示)。 因此、PWM 引脚将继续保持低电平。 只有当 EAOUT 上升至 0.5V 以上时、才会释放 PWM、此时序列 可以是随机的。

    请检查 CS 引脚和 EAOUT 引脚是否同时释放、或它们之间是否存在延迟。 如果在 CS 之后释放 EAOUT、请尝试调整时序、以便在 CS 之前或与 CS 同时释放 EAOUT。 然后观察 PWM 序列。 如果序列仍然是随机的、请告诉我、我将与设计团队进行交叉检查。

    此致、

    Anil