This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:故障行为

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610846/lm5137f-q1-fault-behavior

器件型号: LM5137F-Q1

您好的团队、

我对故障条件下的行为有疑问。  

我将器件配置为最大四相、以便在 Vin=48V 时提供 12V 70A 电流。  

#1。 如果 MOSFET 或反馈电阻分压器等外部元件发生故障、器件是否会停止切换两个通道? 或停止受影响的信道、而另一个信道继续切换?  

#2. 如果器件内部故障(例如带隙,栅极驱动卡在高电平故障)、 器件是否会停止切换两个通道? 或停止受影响的信道、而另一个信道继续切换?  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji-san:

    VSNS 实际上是一个冗余 FB 路径。 因此、如果反馈分压器受到影响、VSNS 至 FB 比较器会检测到故障并禁用该通道(对于双路输出)或禁用两个通道(对于单路输出)。 MOSFET 发生故障也是如此、否则会导致 FB 超出稳压范围。  

    2. 查看功能安全手册了解更多详情。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim-san:

    1.客户使用多达四相操作。 在这种情况下、如果 FB 分压器或 MOSFET 发生故障、则两个通道都将锁闭。

    我的理解是否正确?

    2.根据安全手册第 10 页中的说明,以下任何故障都会导致设备进入关断模式。 这意味着两个输出都将关闭双输出模式或双相模式、对吗?

    1.安全岛 MCU 的电源电压故障
    •对于通道 1 和 2、LM (2) 5137F/-Q1 具有集成式输出电压监测/过流功能
    保护、热关断保护、冗余带隙监测、输出电压 SIL/OV 保护 和纹波检测以及 VCC 和带隙电压纹波(仅限 UV D 和 SIL 3) 检测)检测。 如果任一通道有这些故障中的任何一个、该故障会导致 LM (2) 5137F/-Q1 关断至安全待机状态、并通过将 nFAULT1/2 和 PG1/2 拉至低电平来报告该故障。 此外、在执行上电序列之前、LM (2) 5137F/-Q1 会检查关键引脚是否存在引脚开路、接地短路、电源短路和相邻引脚短路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.4 个相位意味着 4 个通道。 请查看 LM5137F-Q1 的功能安全手册。 FB 分压器或 MOSFET 故障 UV 会导致 Vout MOS/OV 条件、是的、这会影响所有相位。  

    2.如果两个故障引脚都被拉至低电平、则两个通道都被禁用。