This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3950:配置 LP3950

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611704/lp3950-configuring-the-lp3950

部件号: LP3950

这项要求是在模型铁路上使用 LP3950 芯片,在模型建筑中提供迪斯科式照明。
原始版本是一个由步进电机旋转并由 LED 照亮的反射珠。 这并不是那么有效。
然后我发现了 LP3950 并订购了几个样片。 (几个,如果我在我的研究期间摧毁了一些。)
我已经为它做了一个 PCB、仍待组装。 现在、我必须使用 Arduino mega 2560 的 I2C 接口解决装置设置问题。
它将在音频频率同步模式下运行。 因此、希望 LED 将“闪烁“以与音乐同步。 我打算使用分立式超亮 LED 来实现迪斯科效果。 音乐将来自一个微小的 MP3 播放器模块,它也连接到 Arduino。 我可能必须使用扬声器连接作为单端源。
您是否有任何文档提供了简单入门配置的建议?
另一方面、能否通过使用数据表中建议的默认电路将器件保留在默认模式来实现这一点?
我希望将我的代码转换为 Arduino 库、以便在完成后可供其他人使用。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfram、

    由于此器件非常旧、除了数据表之外、我们没有其他文档、您可以参阅器件的数据表了解更多详细信息。 您也可以在论坛中搜索 PN 并查看是否有任何信息可以帮助您。

    此致、

    Emma Wu