This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5864:多路复用器/SW 线路的频率是多少

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610885/lp5864-what-is-the-frequency-of-the-multiplexer-sw-lines

器件型号: LP5864

您好:

我知道 LP5864 使用多路复用来驱动不同的通道。 但我认为数据表中没有指定此开关的频率以及 LED 在一个完整周期内的导通时间。 对我们来说最重要的 LED 在红色圆圈中上升。 我们注意到、尽管我们已将亮度设置为寄存器中的最大电流(如果我们至少没有犯误)、但亮度不够。 当我们不使用驱动器时、可以看到恒定 50mA(每个 LED)的亮度要高得多。 请注意、CSx 线路上的这些电阻器均为 0 欧姆。 因此、我们想了解驾驶机制是如何运作的。 也许这个驱动器不是我们应用的最佳解决方案。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    根据 PWM_Fre 的寄存器设置、LED PWM 频率为 62.5kHz 或 125kHz。

    2.导通时间取决于 PWM 频率及其占空比。 其占空比的计算公式如下。

    3、矩阵 LED 驱动器的驱动机制在 DS 8.3.1 中进行了说明。  时分多路复用矩阵

    4.对于每个 LED 点中的电流、还可以参阅数据表 8.3.2 模拟调光和 8.8.3 PWM 调光中的更多详细信息。 基本上是 Iavg=Idc*占空比。 如果您发现电流太小、则可以增加直流电流电平或 PWM 占空比。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您不知何故错过了可选 PWM 频率。  

    但通常情况下、由于采用多路复用、12.5mA 每个 50mA 只能实现的平均电流 (LED/4)。 因为平均导通时间将为 25%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果您要使 50mA 亮起、您可以将直流电流设置为 50mA、并使 PWM 占空比为 100%。 多路复用机制不会影响每个 LED 的平均电流、只会影响流经 IC 内部 FET 的平均电流。 例如、使用 IC 的 4 个扫描电流和 18 个电流阱、每个 LED 点中的电流设置为 50mA、100%占空比、然后对于每次扫描、最大电流为 18* 50=LED、流经 IC 的电流为 900mA 900mA 225mA。

    此致、

    Emma Wu