This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:能否介绍一下该计划是否合适、并告诉我如何解决问题 1 和 2?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609331/tps25751-could-you-please-take-a-look-at-whether-the-plan-is-appropriate-and-also-tell-me-how-to-solve-problems-1-and-2

器件型号: TPS25751
主题: TPS26750 中讨论的其他器件

1.docx 

我在这里有一个名为上海华之建的客户,正在为华为开发四轴机器人。 设计要求如下:240W 内部充电和 100W 外部充电(电池系统要求为 48V、使用 240W PD 进行内部充电、使用 100W Huawei SCP 进行外部充电、这两者均通过单个 Type-C 端口实现)。 无需 USB3 数据传输。 参考解决方案为:  


https://www.ti.com.cn/cn/lit/ta http/zhct861a/zhct861a.pdf?ts = 1767757894897 和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FTPS25751


https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcubj0b/zhcubj0b.pdf?ts = 1768529530593&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fsitesearch%252Fzh-cn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dzh-CN%2526nr%253D2083%2526searchTerm%253Dtps25751


https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcaem6/zhcaem6.pdf?ts = 1768526519365&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fzh-cn%252FTPS26750%253FkeyMatch%253DTPS26750%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DGPN

https://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP41115


有两个问题:
1.是否有办法支持华为的 SCP 协议供外部使用?
2.对于内部 PD 240W 和外部 100W、充电端口和放电端口并不相同。 当前客户需要另一个端口。 需要切换 PD 侧的充电端口和放电端口。 可以考虑使用多通道开关或 MOSFET 进行尝试、但无法确定整个框架是否正确或可以实现。

您能否看看该计划是否合适、并告诉我如何解决问题 1 和 2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    要回答您的问题:

    1、我们目前的 PD 控制器不支持华为 SCP 协议。

    至于您的第二个问题、您能帮助我更好地理解吗? 应该有两个端口、是否有必要切换供电和受电端口? 那么任一端口都应该能够灌入或拉取电流?

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的方框图涉及充电底座、单个 Type-C 充电和放电集成端口以及电池的单独充电和放电端口问题。  

    逻辑切换问题  
    充电底座和内部 240W Type-C 端口需要具有互斥或切换逻辑。 电池充电和放电路径会涉及开关开关开关问题。 请帮助我了解如何满足设计要求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果只需要一个 PD 控制器、TPS26750 可以支持 240W 的供电和受电。 我将与团队核实您的其他问题。


    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快帮助更新和回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请参阅随附的链接、了解使用 TPS26750 进行电池充电的参考设计。  https://www.ti.com/tool/PMP41115

    根据我的理解、您在灌电流和拉电流之间的切换存在问题? 这应该由 PD 控制器来处理。

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios