This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:原理图检查

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611588/tps7a53-schematic-check

器件型号: TPS7A53

尊敬的先生:

回顾一下后、我们没有发现任何问题、您对此电路有任何建议或建议进行更改吗? 感谢您的支持并向您学习。

TPS7A53.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    根据数据表、偏置轨上至少需要一个 10uF 的电容器。 除了热性能、我唯一需要担心的是输出电流是多少、因为我不确定输出电流是多少。 该器件在最大输出电流 (3A) 下运行时将得出大约 31 °μ s C.从环境温度升高。 我还想指出的是、使用 100nF 的较大 CFF 电容器确实会增加启动时间。 如果这不是问题、则没关系。

    最好的、亚丁