This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:无 ACUV 的关断过程

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611530/bq25820-shutdown-procedure-without-acuv

器件型号: BQ25820

您好的团队、

我想知道当未使用 ACUV 和 ACOV (ACUV 被拉至 VAC、ACOV 被拉至 GND) 时、该器件的正确关断过程是什么。 目前正在发生的情况是、即使 Vin 断开连接、Q6 也不会关闭。 是否有办法在不使用 ACUV 和 ACOV 功能的情况下解决此问题?

谢谢、
Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah、

    您能提供寄存器转储吗?

    您能提供原理图吗?

    移除适配器后、在输入侧测得的电压是多少?

    蓄电池电压是多少?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的答复。 我已经通过电子邮件与您分享了原理图和寄存器转储。

    至于在移除适配器后在输入侧测得的电压、它是电池电压、即 24V-33.6V、标称电压为 29.6V。 它是 8S 锂离子电池。 由于 Q6 未关断、因此电池电压被施加到 Vin。

    谢谢、
    Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah、

    我发送了一封电子邮件回复。

    是否有理由不使用 ACOV 电阻器?

    此致、

    基督教。