This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:关于图 6 和图 7 之间过流响应差异的说明

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610753/tps2553-clarification-on-overcurrent-response-difference-between-figure-6-and-figure-7

器件型号: TPS2553

尊敬的团队:
我有一位客户询问数据表中所示 TPS2553DBVR 的过流行为。 它们比较了图 6(器件被启用进入短路状态)和图 7(满载至短路瞬态响应)。
客户注意到这两种情况之间的重试/断续行为存在差异:一种出现类似断续的响应、而另一种似乎行为不同。 您能否解释一下从空载与满载切换到短路时导致这种行为差异的内部逻辑或触发条件?
此外、如果器件在这些转换期间进入续流/再循环状态、此状态的典型持续时间是多久?
此致、
Tony Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tony:  

    我会检查一下、然后返回给您。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishika

    您能给出一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tony:  

    很抱歉耽误你的时间!

    图 6 本质上展示了器件处于启用状态时发生的短路。  您 可以预计 在 VOUT 对地短路(未在图中显示)、然后进入该电流限制条件时、电流会出现尖峰。  

    图 7 显示了启用至短路情况。 但是、它表明器件会进入热关断并因此而关断。 然后、器件尝试再次导通、但短路电流消除、因此电流降回 0A。  

    有关不同过流条件以及器件将如何响应的说明、请参阅第 9.3.1 节“过流条件“。 另请参阅  9.3.6 热感应部分、了解有关热关断特性的信息。 从热关断中恢复取决于器件冷却 至大约 10°C 所需的时间(迟滞)。  

    请告诉我这是否合理。  

    谢谢、

    Rishika Patel