This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25892RTWT 热观察 (55°C 至 58°C)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612357/bq25892-bq25892rtwt-thermal-observation-55-c-to-58-c

器件型号: BQ25892

尊敬的团队:

这是来自 iWave Systems 的 Banupriya。 我们在器件中使用 BQ25892RTWT 电池充电器 IC。 在测试过程中、我们观察到在 1A 负载电流下运行时电池充电器 IC 上的温升约为 55°C 至 58°C。 我们想了解这些工作条件下是否预计会出现这种散热水平、或者我们是否应该从设计或 PCB 布局的角度考虑任何建议、以便减轻温升。

为了便于您参考、我们随附了相关电路的详细信息。 请注意、该器件当前在适配器模式下运行。

我们期待着您的指导和建议。


image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Banupriya

    在我们的测试过程中、我们观察到在 1A 负载电流下运行时电池充电器 IC 上的温升约为 55°C 至 58°C。

    在您的测试中、看到的系统效率是多少?

    您是否还能分享对热平面和散热过孔感兴趣的 BQ25892 布局图?