This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:TPS6522053 PMIC 是否具有可重新编程的 NVM?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611888/tps65220-tps6522053-pmic-has-nvm-re-programmable

器件型号: TPS65220
主题: TPS65219 中讨论的其他器件

您好:

我们在设计中使用预编程的 TPS6522053RHRB PMIC。

 TPS6522053 的用户是否可以访问 USER_NVM_CMD_REG?

提前感谢您的支持、

Niculina   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niculina、  

    是的、用户可以访问 USER_NVM_CMD_REG(地址 0x34)。  

    位[7:4]为只读、  
    位[3:0](USER_NVM_CMD) 在数据表中描述为“R-only",“,但、但可以使用定义的值 (6h、7h、9h、Ah) 写入该位。
    但始终回读为 0。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您发送编修。

    1) 请在此处再次确认: TPS65220 的 TPS6522053 型号可以访问 USER_NVM_CMD_REG(地址 0x34)寄存器。

    2) 请确认 TPS65220 的数据表: SLVSGY1B - 2022 年 12 月、2024 年 6 月修订 — 完全适用于 TPS6522053RHRB

    3) 您是否有 TPS6522053RHBR PMIC 重新编程指南?  

    提前感谢您的大力支持!

    此致、

    Niculina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niculina、  

    1.是的、 TPS65220 的 TPS6522053 型号可以访问 USER_NVM_CMD_REG(地址 0x34)寄存器。

    2.是的。   SLVSGY1B - 2022 年 12 月、2024 年 6 月修订是最新的 TPS65220 数据表、完全适用于 TPS6522053 RHBR

    TPS6522053RHRB 在 TPS65220 数据表中列为可订购器件型号之一。  

    有关 TPS6522053 型号默认寄存器值的具体信息,请参阅 TPS6522053 技术参考手册 (SLVUCJ3) 。  
    否则、所有器件信息都可以从 TPS65220 数据表中获取。  

    TPS6522053 重新编程使用与 TPS65219xx 器件系列相同的指南。
    参阅 TPS65219 NVM 重新编程指南
    TPS65220 遵循与 TPS65219 完全相同的步骤。
    我们没有 TPS6522053RHBR PMIC 的特定文档。

    如果您还有任何需要澄清的问题、请告诉我。  
    我相信 我们的现场应用团队也应该与您联系、以便您也可以通过他们联系。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    这是水晶现在,非常感谢!

    周末愉快!

    此致、

    Niculina