This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用 BQ79616 进行主动电池平衡

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612104/bq79616-q1-active-cell-balancing-with-bq79616

器件型号: BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616EMB1499Q

您好 TI

我即将推出由 Lithiuim ion 电池供电的 400V 系统 BMS 项目。 计划使用 bq79616 构建模块化系统。 但我需要有源电池平衡功能。

是否可以对 bq79616 具有活动的电芯平衡、并且是否有任何参考原理图?

遇到了 EMB1499Q 、我可以使用 bq79616 实现吗? 请提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请查看此参考设计: www.ti.com/.../tidubz7.pdf 

    虽然它不使用 616、但设计原理应相同。  

    如果您遇到与此相关的任何问题、或者您还有任何其他问题、请告诉我。  


    Arnold Venter