This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:固定 12V/3A 配置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612336/tps25730-fixed-12v-3a-configuration

器件型号: TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS23730

尊敬的先生:

关于 TPS23730D PD 控制设置、我们将使用固定的 12V/3A 适配器作为电源。

参考 TPS23730 数据表中的表 8-3、我们计划通过将电压(最小值/最大值)设置为 12V 并将电流(最小值/最大值)设置为 3A 来配置 ADCINx 引脚。

您能否确认此配置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    感谢您联系我们!

    ADCINx 设置看起来正确。 TPS25730 在电源广播时将请求 12V/3A。 如果供电方提供的功率低于 36W、它将请求可用的 PDO 并使“能力不匹配“位生效。 请注意、Type-C 隐式合约从 5V 开始。  

    此致、  

    Aya Khedr