This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 模式下的 BQ35100 始终报告 LiSOCl2 电池的 30%或 46% SOH

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611062/bq35100-bq35100-in-eos-mode-always-reporting-either-30-or-46-soh-for-a-lisocl2-battery

器件型号: BQ35100
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

我们正在开发一个使用 BQ35100 通过 I2C 测量 3.6V LiSOCl2 电池在 EOS 模式下的 SOH 的应用。 该文档呼吁针对这种特定的电池化学成分使用 EOS 模式。 我们的应用会进入睡眠状态并按时间间隔唤醒、因此 BG 使能在唤醒时驱动为高电平、在睡眠时驱动为低电平。 目的是在每个唤醒/睡眠周期进行电池 SOH 测量。 我们完成了初始 EOS 学习的过程、发现电池的新 batt R 标度延迟、结果为 30。 我们运行的算法如下所示。

  1. 上电时驱动 BG 使能
  2. 检查 Operation Config A 寄存器是否正确。 在我们的示例中、每次我们将 BG 使能驱动为高电平、Operation Config A 寄存器都会复位为 0xF3、这意味着未设置 EOS 模式。 我们将 Operation Config A 设置为 0x86、并读回、以确保仍然设置了 0x86。 这应该会启用 EOS 模式。
  3. 如果尚未设置、我们将“New Batt R Scale Delay“设置为 30。 (奇怪的是,在唤醒/睡眠周期之间该值保持设置为 30、而 Operation Config A 则不会这样做)
  4. 发送电量计启动
  5. 让我们的器件运行(通常负载较高约 30 秒)
  6. 发送仪表停止
  7. 等待设置 G_DONE 位。 这可能需要几秒钟或更长时间。
  8. 读取 SOH 和温度。 在这里、SOH 始终报告 30%或 46%。 对于新电池的初始 30 个周期、它将始终报告 64%。
  9. 将 BG 驱动为低电平以进入 SLEEP 模式

该算法是否有问题? 操作配置 A 未正确设置或保存所导致的 SOH 值是否相同? 我一直在监测这些值在电池的整个寿命,它从来没有改变,即使当电池耗尽。 我可以提供更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否共享错误日志和.gg 文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何硬件或评估板来连接 bqStudio。 我们一直通过原型板上的微控制器通过 I2C 连接 BQ35100。 我还能提供其他帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有配置文件和错误的一些数据、我无法提供很多指导。  

    请遵循此应用手册进行操作。  如何将 BQ35100 配置为 EOS 模式

    此致、

    Diego