This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:当太阳升起时、充电不会开始

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612494/bq25672-charging-does-not-start-when-the-sun-rises

器件型号: BQ25672

您好、

我有一个 5W PV 电池板、VOC:21.6V。
当日升时、BQ25672 不会开始充电。 这些寄存器如下所示:REG15:EN_MPPT=0、REG0F:EN_HIZ=1、REG05 (VINDPM)=3.6V、REG1B:PG_STAT=0。
当我将 VINDPM 设置为更高的电压(例如 12V)、并将 EN_HIZ 设置为 0 时、PG_STAT 设置为 1、并开始充电。 然后、手动将 EN_MPPT 设置为 1、系统在 MPPT 下正确充电。 但第二天,我有同样的问题。 我在做什么?
目前、在设置寄存器后、我的 VBUS 为 19.66V、IBUS:0.11A。
VBAT 4V、VSYSMIN:3.5V

编辑:
安装 20W 面板时、没有此类问题