This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:TPS26750 DRP 器件无法与其他 DRP 器件协商

Guru**** 2767425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQ25756, TPS26750, TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612413/tps26750-tps26750-drp-device-fails-to-negotiate-with-other-drp-devices

器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756、BQ25756EVM、

您好:
我们 PD 使用 TPS26750 和 BQ25756 设计了 DRP USB-TPS26750 器件。 我们之前使用 BQ25756 开发了几个项目和产品。 在开始设计之前、我们购买了 TPS26750EVM 和 BQ25756EVM 并根据 TI 文档进行连接。 我们并未更改 PD EVM 配置、仅配置了 BC1.2 和 USB 设置。

EVM 工作正常、可以与仅受电设备或仅供电设备协商、不会出现任何问题。 但是、它无法与任何 DRP 器件协商。 我们使用平板电脑、手机、计算机和我们之前设计的 DRP 设备进行了测试、但没有一个设备能够签订 PD 合同。 在完成自己的硬件设计并进入原型设计阶段后、我们观察到完全相同的行为。 换句话说、EVM 设置和我们的定制设计的行为相同。

当我们检查 PD 控制器 GUI 时、该器件显示为 DRP。 我们找不到任何会阻止 DRP 运行的寄存器或配置。 如果针对此问题有任何建议的配置、寄存器设置或需要注意的特定点、我们将感谢您的指导和建议。

此致、

Umut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够查看在仅受电设备和仅供电设备的情况下正在协商什么内容?  (哪个 PDO 合约(如果有)。   

    https://www.ti.com/lit/ug/tidt407/tidt407.pdf#page=12

    您能否提供 CC 线路或 PD 分析器日志 ( https://www.ti.com/tool/TI-PD-ANALYZER ) 的捕获?   

    我们找不到任何会阻止 DRP 操作的寄存器或配置。

    这不会阻止 DRP 运行、但选择“Disable PD(禁用 DRP)“将阻止 PD 合约协商。

    此致、

    Chris