This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:在生产中的电池循环测试期间 IC 失败

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612809/bq77915-ic-failed-during-battery-cycle-test-in-production

器件型号: BQ77915

尊敬的 TI 专家:

随附的文件如下

1.电路示意图(请参阅随附的文档)。

2. IC 器件型号:BQ7791506

3. BMS 配置:12S-30A(每个 IC 4 芯)

我们将用于 3 个可堆叠 IC (BQ7791506)、客户制作了 100 个 15Ah 电池组 、并使用我们的 BMS 进行了循环测试 (Repower100V/100A)、在测试 库 中检测到 17 个电池单元在 100 个节点中失败。 在客户合规后、我们发现  所有 17 号 BMS 中的下部 IC(控制/驱动)均失败。  

由于故障率较高、客户不接受我们的 BMS。

我们无法分析失败的原因。

请帮助我们分析失败的原因。

谢谢

Rahul Sharma

 i12_30A _V2.0 (02-02-2026).pdf