This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:功能尺寸和闪存技术

Guru**** 2925330 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609756/ucd9090-q1-feature-size-and-flash-technology

器件型号: UCD9090-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCD9090

您好:

我想知道 UCD9090-Q1 的特征尺寸、我们谈论的是 180nm 吗?

此外,闪存是基于 NOR 技术吗?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我们在这里讨论的是裸片尺寸吗?  

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    是芯片工艺尺寸。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

      有关 UCD9090 器件的信息、请参阅 UCD9090 产品链接。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    除非我弄错、否则文档中不包含此类信息。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    从 UCD9090 数据表中、芯片尺寸为 7mm x 7mm

    从 UCD9090 PMBus 命令参考中、E2h/E3h(第 10.19 节和 10.20 节)可用于在正常模式下直接访问存储器。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anne:

    您的答案完全是非主题。

    我问  特征大小 即最小元件的纳米数量。

    我还询问是否有闪存 或非类型

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它是 130nm 工艺节点和 NOR 闪存

    注意

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我想要的。